结果:找到"单片机 PLC控制板开发",相关内容1000条
  • 寻找单片机开发人员软件硬件
  • 项目一直是外包的,目前碰到的问题,现在工程师没有思路,寻找有单片机开发的人员,只负责写软件,硬件有现成的,也可以写硬件,打样贴片都不需要负责,我们自己打样贴片,只负责硬件和软件,主打产品智能家居,仪器仪表,电流电压,有愿意的私聊,开发时间30天内
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 发帖人:太阳一一昂 发帖时间:2023-08-28 17:57:00
  • 补水纳米喷雾器方案开发
  • 补水纳米喷雾器方案开发冬天是比较干燥的因为室内要开空调,或者烤火,或者柴暖都涉及到另一个问题那就是干燥,很多人脸上的肌肤就容易缺水干燥。如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发,详细知识说明如下。信息摘要:如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发。一、补水纳米喷雾器方案原理介绍本方案采用单片机NY8A051F型号芯片作为主控芯片开发,使用超声波高速震荡技术切割,可以让水和精华...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: PLC 发帖人:TCOOP 发帖时间:2023-02-09 15:24:00
  • M032位单片机PY32F003030开发板,可替代ST、GD华大
  • 该开发板支持PY32F003和PY32F030两种系列单片机。可以前往芯岭技术淘宝或者1688店铺购买。PY32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达32Kbytesflash和4KbytesSRAM存储器,最高工作频率32MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。PY32F003系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围1.7V~5.5V。芯片提供sleep和stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ,工具, 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-07-04 15:42:00
  • 自述:理科技术男的创业经历。。。2022/11/22更新
  • 2021年6月11日更新写下上一篇文的时候是17年7月份,再次敲击键盘已经是事隔3年有余了,此刻看文字的你是否也很想知道现在的团队怎么样了吧。正如你想的那样,如果真的做得很好的话,怎么可能有心思在这里咬文嚼字。是的,我们这三年真做得不怎么样。时光荏苒,16年9月份组建团队创业,当时是在出租屋一个朝西的房间里,没有装空调,到了下午热得不行。在这样的情况下团队还是花了3个多月把软件初步模型写出来了,PCBA硬件也相继测试中。但是当大家把这个初步的成果高兴的时候,在一个夜黑风高的晚上,当大家都进入了梦乡,作着美梦的时候,出租屋被小偷光顾,一时间小伙伴电脑手机全被小偷洗劫(到现在也没有找回),冲击太...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 创业 电路 工 PLC 编程 发帖人:东莞步控电子 发帖时间:2021-06-11 12:00:00
  • 【经验分享】用涂鸦STM32开发板开发支持语音控制的智能RGB彩灯
  • 一、准备工作在开发之前,我们需要1.创建自己的开发者账号**现在注册还能再五个工作日内领取语音接入优惠券2.准备MCU开发板及软件开发环境说明:本文中使用以下设备进行开发实践。-开发环境为KEIL5。-开发板TYDE3.0。TYDE3.0涂鸦智能IoT开发板使用说明MCU为ST公司生产的STM32F103C8T6。通信模组为杭州涂鸦科技有限公司开发的高性能Wi-Fi模块TYWE1S。(WiFi模组介绍–TYWE1S)二、创建产品这里我们以照明为例。操作步骤1.登录涂鸦智能平台,点击创建产品2.创建产品a.选择您的产品开发模式。目前涂鸦可提供自定义产品开发和Soc产品在线开发两种产品智能化模式...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 语音 教程 发帖人:涂丫丫是丫丫 发帖时间:2019-12-11 15:06:00
  • 可跑C代码的串口屏之6路WIFI外网可控电子开关(含源码和PCB)
  • 六路WIFI外网IO控制器一直以来,物联网的控制一直都是电子界发展的一个热点,但是物联网的开发却不是一个简单的工程,而对于只是熟悉单片机这样的硬件开发者来说确实一件很难的事情,原因是除了掌握单片机的开发外,还的掌握互联网服务器的开发、手机端等开发等等,导致难度一再上升,为此我们在sHMICtrl的基础上,连接ESP-12S,完成了这个六路控制器,可由外网服务器直接透传内网控制sHMIctrl上的六路扩展IO的电平,同时屏幕上也可以直接控制这六路IO;大家知道,作为一个物联网控制设备,需要联网,而联网就需要有UI界面输入wifi密码,这个就一下难住了大多数的单片机开发者,常规的方案是借助手机来...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: shmictrl WIFI ESP8266 ESP-12S 外网 发帖人:jetbin 发帖时间:2019-05-29 13:30:00
  • 面向初学者的STC15单片机多任务单片机课程
  • WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 学习 51 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-28 09:25:00
  • WQX开发板STC15单片机多任务开发板
  • WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-27 19:41:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: